This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC26X2R1:Code Composer Studio™︎论坛

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/872509/ccs-launchxl-cc26x2r1-code-composer-studio-forum

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigSYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用*。syscfg 而不是旧的*。cfg 从 SimpleLink SDK 3_20移至3_30。

我正在使用 "spislave_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs"项目。

我需要将一个空闲函数添加到我的项目中。

我包含了一个空的*。cfg 文件、但即使存在该文件、我也会遇到几个错误、并且该项目无法编译

我从工程中删除了空的*。cfg 文件、并且遇到了至少需要一个*。cfg 文件的错误。

该项目现在无法使用、我需要从备份重新加载旧版本并重新开始。

我如何解决这个问题?

谢谢、

克劳迪奥

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    最好的解决方案是从 SimpleLink CC13x2/CC26x2 SDK 3.30导入 spislave 项目、并以此作为起点。 (请注意、此项目包含.syscfg 文件和.cfg 文件、两者都是必需的、并提供不同的函数。)

    我们提供了有关如何开始使用 SysConfig 的指南、您可能会发现它很有用。 请参阅:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mary:

    SimpleLink CC13x2/CC26x2 SDK 3.30中的 spislave 项目包含.syscfg 文件和.cfg 文件、仅 存在.syscfg 文件。

    事实上、我浏览了目录中的所有示例、我看到了以下内容:

    "C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_30_00_03\examples\rtos\cc26X2R1_LAUNCHXL_SYSBIOS"项目具有这两个文件  

    "C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_30_00_03\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\driver"工程只有 .syscfg

    同样适用于:

    "C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_40_00_02\examples\rtos\cc26X2R1_LAUNCHXL_SYSBIOS"项目具有这两个文件  

    "C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_40_00_02\examples\rtos\cc26X2R1_LAUNCHXL\driver"工程只有 .syscfg

    我要求在任何"SimpleLink CC13x2/CC26x2 SDK 3.30/.40"中添加*。cfg 文件、但该文件缺失时不会影响项目的其余部分。

    谢谢、

    克劳迪奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    很抱歉造成混淆。 对于 TI 驱动程序项目、可在 tirtos builds 项目(tos_builds_CC26X2R1_LAUNCHXL_release_ccs)中找到.cfg 文件。 此项目与 SPIClave 一起自动导入到您的 CCS 工作区中。