This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:如何使用 GUI 编写器?

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BATPAKMKII
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/890415/ccs-msp432p401r-how-to-use-gui-composer

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-SENSORSBOOSTXL-BATPAKMKII

工具/软件:Code Composer Studio

我的项目涉及中风患者。 我需要使用 MSP432P401R 组件创建一个敏感的游戏手柄。 该组件连接到 BOOSTXL-SENSORS 传感器组件以及操纵杆。 我还没有游戏手柄。 我邀请他。
我想知道以下链接是否为:
www.youtube.com/watch
适合创建我的 GUI。
如果没有、如何为项目创建合适的 GUI? 我希望获得合适的链接。
患者将使用游戏手柄并玩一些具有挑战性的小游戏、以恢复他的瘫痪状态。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI Composer 允许您创建定制 GUI、这些 GUI 可与目标器件上运行的程序进行交互。 这是否适合您的要求、是您需要评估和确定的问题。

    有许多资源可帮助您了解 GUI Composer 的工作原理并开始使用。  

    - Resource Explorer - http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJvSrvufhzxVTyD9bKHSpw__FUz-xrs__LATEST

    - GUI Composer 库- https://dev.ti.com/gallery/
    可通过在搜索框中键入关键字(如 BOOSTXL 或 MSP432)筛选出的示例 GUI

    - BoosterPack 附带的预构建演示。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    如果我想知道电池的使用情况,我需要订购 BOOSTXL-BATPAKMKII_FuelGauge_MSP432P401R?

    没有这一点、是不可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Lior Salter"]

    如果我想知道电池的使用情况,我需要订购 BOOSTXL-BATPAKMKII_FuelGauge_MSP432P401R

    没有这一点、是不可能的?

    [/报价]

    我将向 MSP432专家提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、如果您有自己的电池、则可以使用其中一个板载 ADC 通道对其进行监控。 电量监测计为您准备了一些东西。

    ETA:
    如果您要通过 GUI 连接到 PC、为什么需要电池? 您可以通过 USB 电源运行它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用其中一个板载 ADC 通道?  我不知道这样做

    我需要使用电池、因为我将在无线连接蓝牙中连接寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需使用其中一个 ADC 示例。

    如果您认为更简单、可以使用 BoosterPack。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我还有另一个问题。 我构建了 GUI、我需要将寄存器和升压器传感器与 GUI 连接。 我该怎么做?

    您管上的 LED 闪烁示例没有帮助、因为我不知道 GUI 需要使用哪些示例。

    e2e.ti.com/.../4621.Doc1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 GUI Composer 库中搜索 MSP432 -  

    您可以找到两个项目。 您需要执行以下步骤: