This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:字体和图标大小

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/873283/ccs-cc3220sf-launchxl-font-and-icon-sizes

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

在高分辨率显示屏上、CCS 用于其自己的应用程序的字体以及图标大小都非常小-我可以阅读它、但整天盯着它并不有趣。 是否有方法对其进行更改?  我看到可以很好地更改文本编辑器文本本身、但 CCS 应用程序字体/图标大小似乎不能更改。

我使用的是16英寸 MacBook Pro 以及 iMac 27英寸。 这两种方法都不适合在几小时后使用 CCS  是的、我可以将屏幕分辨率更改为一些愚蠢的操作、但同时使用的所有其他应用程序都不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用最新版本的 CCS? 我们听说过旧版 CCSv6的这些类型的问题、这些问题在我们更新到较新版本的 Eclipse ( 此处为一个参考线程)时得到解决、但最近没有听说过最新的 CCSv9。

    您已经尝试调整的是 Mac 的显示缩放设置(系统首选项->Display->Scaled)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 CCS 9.3

    在 (系统首选项->Display->Scaled)调整中;正如我的原始消息中所述,是的,我可以调整该项,但我会在所有其他应用程序中失去整个板上的分辨率。 CCS 应该明智地允许自动或手动调整字体和图标大小以适合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用什么设置进行缩放?

    通常、我将我的设置为"Default for display"(默认显示)。  如果我将其切换为缩放、它将使用右侧的第二个。

    当使用此应用程序字体时、实际上对我来说比编辑器字体大一些。  它看起来与我的其他应用相同。

    这是类似型号的 macbook pro。   

    下面是系统首选项与 CCS 相比的一张截图、用于进行比较:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用最右侧的设置"更多空间"。 这适用于我通常使用的所有应用程序。 有些具有动态、有些具有其字体/图标的静态缩放。 我的显示器/屏幕通常非常繁忙、我喜欢尽可能多地查看每个应用程序。  

    我注意到 CCS 中的一些弹出窗口(例如显示方法文档的弹出窗口或搜索函数弹出窗口)使用的字体甚至比菜单等小 我可以读出来,但真的不是很愉快。 应该有很多人在 CCS 中拥有一些扩展选项-可以在开发队列中的某个位置选择该选项吗?  感谢您的关怀。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 CCS 和 Excel 工具栏按钮的比较。  它们看起来具有相同的尺寸。

    代码完成弹出窗口看起来正常:

    您能不能用小字体显示您在弹出窗口中看到的内容。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从上到下:CCS、Omnigraffle、Numbers、AffinityDesigner。 CCS 最小。

    一个小警告标签的屏幕截图。  在此全屏屏幕快照中,请注意所有修饰的大小;字体、图标、项目浏览器、文件的选项卡。 是的,所有东西都清晰可辨,但还是很愉快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不更改缩放设置?  这正是它的重点、尤其是在您的 macbook pro 上的视网膜显示屏上。  在视网膜显示上、您无法更改原始分辨率以使事物变得更大、此外、您不想更改、因为它违背了拥有如此出色显示的目的。  这就是 Apple 具有这些缩放设置的原因。  它们可以使字体和图标更大而不牺牲清晰度。

    选项卡和项目资源管理器中使用的 CCS 字体比 Finder 中使用的字体小一些、尤其是选项卡标题。  但是它们的扩展方式是相同的。

    如果您希望在 macOS 缩放设置中使用小字体设置、但希望"tab"标题字体更大、您可以在此处更改:

    您可以将其设置为如下所示:

    这是全屏视图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么不更改缩放设置? 这正是它的重点、尤其是在您的 macbook pro 上的视网膜显示屏上。 您不能在视网膜上使用它 

    我想我已经解释过几次了、不是吗?

    感谢"字体自定义"选项卡、这很有帮助。 我还发现有一个对话框字体设置。 现在开始看起来更可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果其他项目太小、请告诉我、我可能会在首选项设置中找到它们。  导航这些设置可能具有挑战性。

    一般而言、我发现 CCS/Eclipse 字体比 Finder、Safari、Chrome、Outlook、Excel...  但是、这些应用程序都遵循相同的扩展。  即、当我缩放字体以使其更大时、它们都会变得更大、这样 CCS 仍然只是一个小点。  在我的外部显示器上、我必须使用更多的缩放功能、或者几秒钟后我的眼睛就能看到。