This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS 9.3更新导致 CCS 9.3无法启动

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/881977/ccs-ccstudio-ccs-9-3-update-causes-ccs-9-3-cannot-start

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试更新 CCS 9.3、但这会导致 CCS 9.3无法启动。当我启动 CCS9.3时、它始终弹出以下对话框。 如何解决此问题?

以下是 startupInstaller_6.0.201611291427.log 中的信息。


登录2020/02/20 13:17:35
2020-02-20 13:17:35.692:复制 ccs_update_9.3.0.00012.exe
2020-02-20 13:17:35.692:在 CopyFiles 中,将 utils 复制到下载
2020-02-20 13:17:35.692:copyFile:C:\ti\ccs930\ccs\eclipse\utils\ccs_update_9.3.0.00012.exe 至 C:\ti\ccs930\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_9.3.0.00012.exe
SI_MAIN:higestfile = ccs_update_9.3.0.00012.exe
SI_MAIN:utilFile = ccs_update_9.3.0.00012.exe
最高文件不为空
SI_Main:查找用于运行 C:\ti\ccs930\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_9.3.0.00012.exe 的文件
SI_Main:Exec cmdargs[0] cmd.exe
SI_Main:Exec cmdargs[1]/c
SI_Main:Exec cmdargs[2] C:\ti\ccs930\ccs\eclipse\downloads\ccs_update_9.3.0.00012.exe
SI_Main:Exec cmdargs[3]-CCS
SI_Main:Exec cmdargs[4] true
SI_Main:退出代码0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我自己解决了这个问题。 我在 C:\ti\ccs930\ccs\eclipse\utils 下运行 ccs_update_9.3.0.00012.exe、然后可以立即启动 CCS9.3。