This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/900017/ccs-tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

请提供有关角度和秒的计时延迟的示例编码。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我不理解您的问题。 您能告诉我们您的问题的更多信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    需要在360度环路中以345度角获得信号输出的示例编码。 请做必要的事。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angel 输入信号还是输出信号? 该系列角信号的间隔是多少? 很抱歉我没有得到你的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我在这里提到了完整的详细信息:

    工作操作:60-2齿轮顺时针旋转... 其中58个是活齿,2个是拆下的齿… 两个相邻齿之间的角度为6度… 位置传感器,用于在穿过消除牙边后对每个牙进行计数......... 从0到57……即58个计数… 交叉删除了开头后,计数重置为0,然后计数从0.........开始

    过了54次交替计数之后… 信号被发送到执行器,以便执行器工作......

    请提供上述操作的任何示例代码...

    提前感谢

    Shivakumar N