This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/C6000-CGT:不同版本 C6000编译器的优缺点…

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/872162/compiler-c6000-cgt-pros-and-cons-of-different-version-of-the-c6000-compilers

器件型号:C6000-CGT

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我们创建了一个要在 TMDSEVM6678LE 上部署的 c/c++库.... 显然,我们可以使用多个版本的 C6x 编译器.... (7.4.24、8.2.8、8.3.4和8.3.5)。

但是,当我使用8.3.4和 8.3.5……时,我会得到分段故障 值得一提的是、我们执行了大量面向模板和对象的 C++编程以及一些 STL 实用程序、如 Vector 和 Regex (regex 显然位于8.3.4+上)

我希望有人澄清我们需要的最佳套房版本是如何比较和对比的。

非常感谢您的参与。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Mike ITGeek"]当我使用8.3.4和 8.3.5时,我大部分时间都遇到分段错误[/quot]

    如果我们能得到一个测试案例、让我们重现此问题并解决它、我将不胜感激。  对于至少其中一个文件、最好是所有这些文件、请按照文章 How to Submit a Compiler Test Case中的说明进行操作。

    [引用 user="Mike ITGeek"]我希望有人澄清我们需要的最佳套件版本

    请参阅文章 编译器版本号及其含义

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有提示音 C/C++(包括模板、stdlib 和所有内容)代码,我发现8.2.8 (-c99和-c++03方言)更好地编译我的代码。  

    regex 头文件仅存在于8.3.5、因此我必须找到一个香草 C 代码来解析我的 json 文件。