This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 編譯器 μ:TAS6424Q1EVM 时间延迟

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/898083/tas6424q1evm-time-delay

器件型号:TAS6424Q1EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我想让两个 TAS6424Q1EVM 来设计扬声器阵列、

但我不知道哪种语言可以控制 TAS6424Q1EVM、

如何设置延时时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joan、

    我可以通过 PurePathTm控制台3 GUI (PPC3)控制 EVM 板。 EVM 指南介绍了如何使用 PPC3。

    您可以提供电子邮件、我可以为您授予电子邮件。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Derek

    非常感谢。

    Joan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joan、

    您可以向我提供您的电子邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我的电子邮件:a0928489330@gmail.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joan、

    当然。

    您将收到此邮件。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Derek

    我已下载 PurePath 控制台3、

    我将使用 PurePath 控制台3来控制 TAS6424-Q1 EVM。

    在哪里可以设置每个扬声器之间的时间延迟以产生方向性效应?

    这部分是在下图中、还是在其他方面?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joan、

    您需要使用外部信号发生器在设备上播放19KHz 0dB 正弦波音频源。

    在进行交流诊断之前、我建议您首先执行直流诊断、以检查是否有任何直流负载错误。

    此致。

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Derek

    感谢您的回答。

    另一个问题是、我可以为每个通道设置什么数字、然后会产生 定向效果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joan、

    我无法完全理解您。

    您是指用于交流诊断的19KHz、0dB 正弦波音频源吗?

    这是4个通道的数字输入、 TDM 或 I2S 接口均正常。  

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Derek

    感谢您的回答。

    嗯... 我希望4个通道之间具有时间延迟效应。

    如下图所示

    以及如何设置每个通道的数据?

    Joan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joan、

    4个通道具有 相同的延时时间。

    我们没有用于调整它的开放寄存器。

    给我带来不便、深表歉意。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Derek

    谢谢您的回答。

    还有另一个问题:

    在下图中、相位的功能是什么?

    我能否单独设置相位数据?

    此致、

    Joan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joan、

    我认为随附的扬声器型号和 AC 诊断图片可以解释您的问题。

    相位数据可由寄存器单独读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Derek

    感谢您的回答。

    此致、

    Joan。