This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:数字电源库:我可以编辑 main.cfg 脚本吗?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/892128/ccs-tms320f28379d-digital-power-libary-can-i-edit-the-main-cfg-script

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:powerSUITEC2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

是否可以编辑数字电源库中的 main.cfg 脚本?  它没有为我提供所需的仪表 ISR 值。  我正在从事 TIDM_1000、Vienna 整流器。  在 main.cfg 中、我想为我的应用程序更改一些主要内容、但我还没有弄清楚它的脚本编写方式。  

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    无法修改 main.cfg、因为在构建过程中 powerSUITE 会覆盖该。 您尝试修改哪些值无法通过 GUI 完成? settings.h 文件中是否列出了您不需要配置的任何设置?  

    如果您愿意、可以在 C2000Ware-DigitalPower-SDK 中使用该工程的非 powerSUITE 版本。

    此致、

    Ozino