This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS/TM4C123GH6PM

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/891805/ccs-ccs-tm4c123gh6pm

工具/软件:Code Composer Studio

我想从 Misra 检查中排除 TIvaware 和 ti RTOS 文件是否可以在 CCS V9中执行此操作?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个级别的问题。   

    1. 从主项目之外的软件包(例如 TivaWare 和 TI-RTOS)构建源文件
    2. 使用主项目之外软件包中的#include 文件

    至于#1、您可以使用 CCS 的文件特定选项功能禁用这些文件的 MISRA 检查

    至于#2,这些头文件必须已经建立了 MISRA Clean,或者你可以尝试这样的东西...

    #pragma CHECK_MISRA ("无")
    #include "problem_header_file.h"
    #pragma CHECK_MISRA ("全部")
    
    

    请了解这些头文件可能尚未以这种方式进行测试、因此可能会出现其他问题。

    谢谢、此致、

    乔治