主题中讨论的其他器件:SEGGER、 TMDS570LS31HDK
工具/软件:Code Composer Studio
使用 Parasoft cptest 插件执行测试时、从 CCS 传递到 cptest 的数据有时会损坏。 Cpptest 使用 CIO 缓冲器来执行单元测试、因此单元测试失败。 我们使用 Segger 和 CCS 7.4.0中的调试器 J-Link (V6.60d)。
错误取决于机器。 在第一台机器上、相同的设备测试总是失败。 在另一台机器上、另一台设备的测试总是失败。 在第三台机器上、没有设备测试失败。 所有机器都使用相同的硬件和软件。
您是否在较新的 CCS 版本中看到与错误修复或已知问题相关的问题?
我发现的所有其他论坛帖子都没有帮助。 我在支持案例编号为 CS0168028中提供了 CCS 崩溃日志。 您是否需要任何其他信息?