This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:无效的 CIO 命令(0)错误

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, TMDS570LS31HDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/889086/ccs-tms570ls3137-invalid-cio-command-0-error

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:SEGGERTMDS570LS31HDK

工具/软件:Code Composer Studio

使用 Parasoft cptest 插件执行测试时、从 CCS 传递到 cptest 的数据有时会损坏。 Cpptest 使用 CIO 缓冲器来执行单元测试、因此单元测试失败。 我们使用 Segger 和 CCS 7.4.0中的调试器 J-Link (V6.60d)。

错误取决于机器。 在第一台机器上、相同的设备测试总是失败。 在另一台机器上、另一台设备的测试总是失败。 在第三台机器上、没有设备测试失败。 所有机器都使用相同的硬件和软件。

您是否在较新的 CCS 版本中看到与错误修复或已知问题相关的问题?

我发现的所有其他论坛帖子都没有帮助。 我在支持案例编号为 CS0168028中提供了 CCS 崩溃日志。 您是否需要任何其他信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Heiko_W"]您是否在较新的 CCS 版本中看到与错误修复或已知问题的关系?

    已针对错误使用进行了各种修复、请参阅。 但我可以回顾、这些修复程序应该位于您使用的版本中。

    也就是说、您使用的 CCS 版本非常旧(不受支持)。 CCS 9.3.0是当前可用的版本、CCS 10.0.0即将发布。 如果您可以尝试更新 CCS 版本、那将非常好。

    [引用 user="Heiko_W">错误取决于机器。 在第一台机器上、相同的设备测试总是失败。 在另一台机器上、另一台设备的测试总是失败。 在第三台机器上、没有设备测试失败。 所有机器都使用相同的硬件和软件。[/报价]

    所有这些机器是否具有完全相同的 CCS 和 J-Link 驱动程序版本

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有这些机器都使用完全相同的 CCS 和 J-Link 驱动程序版本。 我们将此构建工具链用于功能安全软件。 因此、我需要分析缺陷、并需要一个很好的理由来更改工具链。

    [引用 user="Ki"]

    已针对错误使用进行了各种修复、请参阅。 但我可以回顾、这些修复程序应该位于您使用的版本中。

    [/报价]

    这是否意味着在较新的 CCS 版本中无法解决此问题? 当我更新到 CCS 9.3.0时、问题可能仍然存在、但可能不会出现?

    谢谢
    Heiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Heiko_W">这是否意味着更新的 CCS 版本中没有解决此问题的方法? 当我更新到 CCS 9.3.0时、问题可能仍然存在、但可能不会出现?

    我不确定。 我想到的具体问题是在 CCSv5中、应该已经在 CCSv7中修复了。 但是、由于 CCSv7已经很旧了、自那时以来、已经有更多的错误修复。 其中一些修复可能与您的问题有关、但我无法提供任何保证。

    CCS 10.0于今天发布。 我建议尝试一下、看看问题是否出现在以下方面:

    http://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我

    我们将尝试使用较新的 CCS 版本、并查看问题是否再次出现。

    谢谢
    Heiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用 CCS10 IDE 和来自 CCS7的工具链手动运行我们的测试,但消息‘Invalid CIO command (0) Error’仍然存在。
    现在、我们假设任何软件都可能会损坏 Hercules 控制器上 CIO 存储器中的数据。

    此致
    Heiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试降低器件的 JTAG 频率吗? 它默认为"auto"、但可能会尝试使用默认的低值。

    如果这样做没有帮助、请提供一个可重现的测试用例、以便我可以在 TMDS570LS31HDK 电路板上运行。 只要可以重现错误、测试用例就可以非常简单(越简单越好)

    谢谢

    Ki