This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2013:编程帮助

Guru**** 2380150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PW14, MSP-FET, MSP430F2013
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/872641/ccs-msp430f2013-programming-help

器件型号:MSP430F2013
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430PW14MSP-FETMSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 MSP-FET 连接到 MSP-TS430PW14、但代码编写器无法识别开发板。 我需要一些帮助、以便使用此处列出的硬件将 bin 文件编程到 IC。 请提供分步说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、MSP-FET 不会区分纯器件和开发套件。 在这种情况下、更改器件和/或开发板有助于尝试隔离问题。 您是否已经尝试过此操作?

    此外、CCS 引发的错误消息是什么?  

    最后一个细节是验证器件是否处于正确的位置、以及目标板跳线是否正确设置以允许进行 JTAG 通信。 有关详细信息、请查看电路板文档。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 未发送任何错误消息、我只能选择板、但可以选择器件。 接下来、我尝试选择要加载的程序、但它未处于活动状态。 唯一有效的是"在加载之前构建项目"。 下载 bin 文件对器件进行编程需要什么(MSP430F2013)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我并不完全确定您想要实现什么目标、但我怀疑您想要将文件系统中存在的可执行文件加载到 MSP 器件中、是这样吗?

    [报价用户="Aaron Wong"]我只能选择电路板,但我可以选择器件。

    您正处于正确的路径中。 如果您选择 TI MSP430 USB1和器件、您将能够按照下面的视图中所示正确启动调试器。

    要打开右侧的"target configurations"视图、您可以转至 View -> Target Configurations 菜单。  

    如果您要为器件导入现有示例工程、请编译该工程并加载到目标、您可以使用 TI Resource Explorer 进行此操作。

    下面的短夹显示了实现该目的的快速入门方法  

    https://youtu.be/tO_Rtp7yQZ0 

    下面的两个视频中显示了更详尽的示例。  

    https://youtu.be/2W0ZHO0vzJE 

    https://youtu.be/PFdCFiKkEBc 

    请告诉我、您是否打算使用完全不同的器件。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要到这里

    如何测试这里的连接。 我有一个.bin 文件、需要将其下载到 IC。 如何从这里开始。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看有关将图像上传到帖子的常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/site-support/f/1024/t/761620 

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里(请参阅插入图片)。 为什么我的测试连接未激活? 测试连接并下载 bin 文件对器件进行编程的下一步是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是预期的。 MSP430调试探针未实现"测试连接"功能。

    正如您所怀疑的那样、此时调试器未激活。 您可以单击绿色虫子按钮以启动您创建的目标配置。 短片中提到的内容:

    https://youtu.be/g2aaJV_DcZY 

    MSP430Ware 等软件包以及对一些 CCS 和调试概念的简短培训介绍似乎可以更好地为您提供服务。 请查看我们的介绍性研讨会、网址为:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/training/workshop/ccsv9/ccs_msp430_fundamentals_workshop.html

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔