This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352P:CCS/CC1352P

Guru**** 2531900 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/873172/ccs-cc1352p-ccs-cc1352p

器件型号:CC1352P

工具/软件:Code Composer Studio

您好、我需要有关在 Code Composer Studio (v9.3.0)中使用 CC1352P 启动新项目的帮助。 我是第一次使用此 ARM 系列控制器、因此控制器环境非常新。 我已经下载了 TI SDK、还获得了 LaunchPad LAUNCHXL-CC1352P1。  使用 Resource Explorer、我导入了 project_zero_app。 在 CCS IDE 中、成功构建并下载到 LaunchPad 中。 接下来、我现在要开始为我自己的基于 CC1352P 的板开发代码、该板使用 GPIO、I2C 通信、BLE 和低于1GHz 块。 如何从此处开始更改或开发固件?  

我应该开始修改上述下载的项目吗? 那么、如何继续呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C:

    您应该如何解决这一问题很难说、因为这在很大程度上取决于您的用例。 听起来您希望同时使用低于1G 和 BLE、因此您可能有必要根据其中一个 DMM 示例的设计进行设计。  

    如果您不熟悉器件使用、我建议您查看以下几个良好的 SimpleLink Acadamy 培训:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHjJ8SNDuLXt3h6qHE4-OA__pTTHBmu__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="M-W"]

    您好、C:

    您应该如何解决这一问题很难说、因为这在很大程度上取决于您的用例。 听起来您希望同时使用低于1G 和 BLE、因此您可能有必要根据其中一个 DMM 示例的设计进行设计。  

    如果您不熟悉器件使用、我建议您查看以下几个良好的 SimpleLink Acadamy 培训:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHjJ8SNDuLXt3h6qHE4-OA__pTTHBmu__LATEST

    您好!
    感谢您的回复。 我之前已经在链接中介绍了这些示例。 接下来、是否有任何文档、其中提供了设置新工程(而不是更新 SDK 中移植的示例工程)的分步详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C:

    有一些有关如何启动基本项目(如空项目)的文档、但当您似乎希望使用 DMM 实现 BLE 和可能的 SubG1时、我建议您将项目基于任何可用示例。 这是因为、首先要设置这些类型的工程非常复杂。 此外、我不确定是否存在任何可用于从头开始设置 BLE 项目等的"分步"指令。 资源浏览器和用户指南中提供了大多数文档:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOimuSWjap.4RuDbcp7OqA__pTTHBmu__LATEST