This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:错误#10234-D:未解析的符号仍然存在

Guru**** 2788275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/880843/ccs-tms320f28027f-error-10234-d-unresolved-symbols-remain

器件型号:TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我是初学者、尝试在 CCS_v9中构建一个可用(内置)的 LED-BLINK 程序。 我通过添加必要的源文件解决了一些错误、但这些错误仍然存在、无法解决。

请帮助解决未解析的符号错误。 生成的错误列表的图像如下所示。

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我指的是:Example_2802xGpioToggle.c

    代码中的任何内容。 创建了新的 CCS 工程并尝试编译。

    遇到这些未解析的符号错误。

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 Project Import and Build Errors 页面中查看有关此错误的其他详细信息以及更正该错误的提示:(搜索错误编号)

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_build-errors.html 

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    我已经检查过这些链接、但仍然无法使用这些信息对错误进行解码。

    提供的信息不完整。 请支持解决此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如参考文献所示、您需要找到文件包含错误消息中提到的缺失符号的路径或库。  

    对于这些符号、可以在 e2e 上找到许多以前的报告-其中一个相关的报告是:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/334607/1167637#1167637

    尽管如此、最佳的起点是导入现有示例工程、然后根据您的需求对其进行修改。 这样、您就从一个已知良好的工作场所开始。  

    此致、

    拉斐尔