This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3235MODSF:cc3235mod

Guru**** 2749135 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/880103/ccs-cc3235modsf-cc3235mod

器件型号:CC3235MODSF
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SFSysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

我想使用 cc3235MOD 简单链路 MCU 板对 UART 回路进行编程。 如何做到这一点。

我正在参考《CC3235x SimpleLinkTmWi-FiRegistered和物联网配置 UART 寄存器技术参考手册》。 但它们是未定义的!!!  

我应该包含哪个文件??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了执行 UART 环回、最简单的编码方法是简单地使用一个循环来读取一个字符、然后将同一个字符输出回同一 UART 外设。 CC32xx SDK 中的 uartecho 示例项目对此进行了演示。

    请编译并运行该示例以执行 UART 回显。

    如果您需要更多有关使用该示例的说明、或对在 CC3235上执行 UART 回波有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经编译并运行了 cc32xx SDK 的演示 uartecho 示例。 我还有一个输出。 但我想在 BoosterPack 的引脚3和引脚4上执行 UART。 我想使用 http://www.ti.com/lit/ug/swru543/swru543.pdf 这个 pdf 中提到的 UART 寄存器。  


    套件:TI SimpleLink Wi-Fi CC3235MOD 双频带 MCU 模块 Launchpad 套件。

    我使用的是 Code Composer Studio v9

    在此过程中、我将使用 CC3235SF 器件。

    请告诉我如何为 UART 编码。

    我的问题:

    1) 1)我应该包含哪些头文件?

    2) 2)如何声明 UART 的寄存器?

    3) 3)总体设计流程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.通过#include 应该已经为您提供了所需的标头 指令

    2.您不需要直接使用 UART 寄存器。 UART 驱动程序将为您提取寄存器设置。 如果您真的想使用它们、可以查看并修改 UART 驱动程序的源代码。 您可以在 source/ti/drivers/UART 中找到它。

    3.您可以在源文件中查看这些 UART 驱动程序函数的实现情况,了解该流程的工作原理。

    要更改 UART 引脚、只需通过 SysConfig 为 UART 外设选择所需的引脚。 您可以查看 SysConfig SimpleLink Academy 模块、获取有关如何使用 SysConfig 工具的指南: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AO3dBAhu05HBWXd.SPxt0g__fc2e6sr__LATEST

    此致、

    Michael