This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:Spectrum Digital XDS510仿真器支持。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/891731/ccs-tms320f28377d-spectrum-digital-xds510-emulator-support

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我们知道 CCS v9或更高版本的 CCS 将不再支持 XDS510仿真器。 但我的客户手头上有多个 XDS510仿真器、但开始使用 CCS v9时、他们无法再使用 XDS510、这是一个问题。

我的客户要求 XDS510支持、我通过 Spectrum Digital 检查此问题、并得到 TI 已停止构建/提供 XDS510代码的答案。 我有点困惑、我的客户迫切需要支持 XDS510的 CCSv9、我们应该怎么做才能使我们的64位 IDE 继续支持 XDS510仿真器?

如有任何建议、请提出建议、感谢您的帮助。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    早在2019年发布 CCSv9.0之前、Spectrum Digital 自2012年以来就一直不支持 XDS510USB 调试探针系列、因此遗憾的是、没有计划恢复对该系列的支持。 抱歉。   

    备选方案是低成本 TMDSEMU110-U、F28x 系列器件完全支持该方案。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    是的、这是我从这里得到的信息。 但是、当我向 Spectrum Digital 支持团队核实时、他们告诉我 、TI 已停止构建/提供 XDS510代码、因此 Spectrum Digital 无法为其 XDS510仿真器提供驱动程序。

    那么、我想知道发生了什么情况? 我的客户手头有多个 XDS510、这是他们无法再使用仿真器的问题。 请使用 CCSv10支持 XDS510仿真器的任何方法吗?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    请告诉我们您所接触的 Spectrum Digital 人员的姓名。  我们可以在那里与管理团队核实他们在510支持方面的立场是否实际改变。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    他叫 Danny Corey、来自 Spectrum Digital。 请联系他并帮助我们继续支持 CCSv10上的 XDS510仿真器、谢谢。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我们联系了 Spectrum Digital。  TI 提供的更新源代码丢失不会控制频谱更新以支持64位。  他们没有计划这样做。

    此致、

    John