This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5409A:支持 C5409的最新 CCS 版本、Windows10

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/873315/ccs-tms320vc5409a-latest-ccs-version-with-c5409-support-windows10

器件型号:TMS320VC5409A

工具/软件:Code Composer Studio

您好、CCS 专家、

我们有一个较旧的 C5409A 设计、经过一些较新的模拟器件更新、但处理器保持不变。 我们必须进行一些软件开发。

我有几个问题需要帮助

支持 C5409A 开发、编译和 JTAG 调试的最新 CCS 版本是什么。 还需要在 Windows10中工作

2.建议使用的仿真器是什么?

3.我不确定、但可能需要支持 DSP/BIOS

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

    支持 C54x 的最后一个 CCS 为5.5。  发布 CCSv5.5时、Windows 10不存在。  Windows 7是最新版本、因此它是经过验证的版本。  因此 CCSv5.5不支持 Windows 10。  您可以尝试一下、但可能会出现问题。  如果他们遇到 Windows 10问题、他们可以在 VM 中尝试使用 Windows 7。

    对于调试探针、XDS510将是 C54x 的默认配置。

    DSP/BIOS 5.31是支持 C54x 的最后一个版本。  https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_registered_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/index.html

    此致、

    John