This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:发送数据包 TCP/IP、多播。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/873083/ccs-cc3220sf-launchxl-send-packet-tcp-ip-multicast

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFCC3200

工具/软件:Code Composer Studio

你好,支持者!

您能否指导我如何通过 IP 网络发送数据包数据一对多通信?

多播示例

我使用示例 network_terminal 在两个电路板 cc3220sf 之间发送 TCP/IP 包。 但我无法找到如何通过多播发送数据以及如何初始化。

可以帮帮我吗?

谢谢!

VU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nguyen、

    遗憾的是、我们没有演示多播的示例项目。 我的建议是 :

    请查看 SDK 中的主机驱动程序文档(特别是套接字函数)。 本质上、您将打开 UDP 套接字、向多播组添加成员身份、然后从每个设备发送或接收。

    2.您可以在 CC3200 SDK 中查看我们的 wifi 音频应用示例。 这应该是如何配置多播的、但您需要将其转换为新的主机驱动程序。

    希望这有所帮助、

    Vince