This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法使用命令行在 Docker Ubuntu 容器中安装最新版本的 Code Composer Studio

Guru**** 2060970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/896966/cannot-install-latest-version-of-code-composer-studio-in-a-docker-ubuntu-container-using-command-line

工具/软件: Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在 Docker Ubuntu 容器中执行 CCS v10的静默安装。 我正在使用--无人值守模式。 这似乎会执行一段时间、并且似乎在没有任何错误消息的情况下完成。 但是,当我检查 ti_ccs10时,我无法找到任何已安装的组件。 该目录为空。 当我使用 CCS v9.0.0时、这会起作用、而它也不能与 v9.3一起工作。 这会成为一个问题、因为使用安装的 CCSv9.0、我在尝试导入和编译工程时遇到错误(eclipse 错误) 我认为、从能够安装最新版本的 Code Composer Studio 开始、当我尝试在该论坛和其他论坛上调试某些错误时、将会有所帮助。

下面是我所做的:  

$ wget software-dl.ti.com/.../CCS10.0.0.00010_linux-x64.tar.gz
$ tar -xvf CCS10.0.0.00010_linux-x64.tar.gz
$ CD CCS10.0.00010_Linux-x64
$./ccs_setup_10.0.0.00010.run -模式无人值守-前缀$HOTE/ti_cc10
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    安装程序 CLI 确实更改了以9.2.0开头的位、但下面的命令:

    [引用 user="Samyukta Ramnath1"]$./ccs_setup_10.0.0.00010.run --mode unattended --prefix $home/ti_ccs10

    看起来是正确的。 我运行了相同的命令来在 Ubuntu 18.04上安装 CCS 10、运行正常(我在主目录中看到一个包含内部内容的 ti_ccs10文件夹)。 在您的案例中是否创建了 ti_ccs10文件夹、但没有内容(空)?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我创建了 ti_ccs10文件夹(我为版本9.0.0创建了 ti 文件夹)、当我运行该命令时、目录仍然为空。

    但是、当我运行版本9.0.0的命令时、我会看到创建的 CCS 目录和其他生成的目录。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、安装程序自 CCSv9.0.0以来确实更改了一个位。 新安装程序和 Docker 容器可能存在一些问题。 我们并不正式支持这种设置。 您是否能够至少手动安装 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够在 Ubuntu Docker 容器中安装 CCS 10。

    我遇到 CCS 安装程序未成功运行的问题。

    解决方法:您必须先安装 udev,因为某些仿真包的 POST 脚本要使用 udev 规则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas Dorsch 说:
    变通办法:必须先安装 udev,因为某些仿真包的 POST 脚本要使用 udev 规则。

    感谢您分享解决方法!