This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3235S:使用 cc3235和 ADE9153A、需要有关制作能量计的帮助。

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/891598/ccs-cc3235s-need-help-to-make-my-energy-meter-using-cc3235s-with-ade9153a

器件型号:CC3235S

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

实际上、我正在使用 ADE9153A 屏蔽和 CC3235S MCU 制作单相能量计。 到目前为止,我能够获得所有值,如电流的 RMS 值、电压的 RMS 值、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、 频率和温度。

因此、我具有以瓦特为单位的功率。 我只需将其转换为 KWh,一 KWh 等于一个单位,一个单位可以乘以每单位价格,账单准备就绪。 但我感到困惑的地方是,假设我正在为电池组充电,并使用能量计测量充电器的能耗,在这种情况下,在充电电池组账单开始时,消耗更多电流或更多安培。 稍后、一旦电池充电量增加、它将会减小。 就像在一小时内不会有相同的功耗。

我的程序是在该时刻为我提供电能。 我有以下问题。

1) 1)我应该如何添加该时间点可用的整小时电量。?

2) 2)如果是、我应该使用平均值、那么在一小时内、我应该读取多少读数、或者在一小时内采样的间隔时间是多少?

3) 3)电能计费计算的标准方法是什么?

因为,它是一个可变负载,就像电机一样,在大多数情况下,为了方便计算,我们通常说,将 HP 转换为瓦特,然后转换为千瓦时,它是一个单位,  但我认为这不是正确的计算方法、因为电机的功耗取决于负载更多的负载功耗更少的负载更少的功耗。

就像这样,如果我使用的是电池的满容量,并且根据这一点我正在计算功率,我认为这不是正确的方法。

请清除我的困惑、并让我知道电能计费计算的绝对方式是什么。

提前感谢

等待您的回复

Sarju Bhatnagar