This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E411Y:CCS/MSP432E411Y

Guru**** 2562480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/873151/ccs-msp432e411y-ccs-msp432e411y

器件型号:MSP432E411Y
主题中讨论的其他器件:CC1352RCC3120

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有2个问题:

1:我们能否使用与 CC1352R 和 CC3120配对的 msp432e4构建支持 ZigBee、BLE、Wifi 和低于1GHz 的多协议网关? 如果不是、您会提出什么建议?

2-我们是否可以对 msp432e4 Launchpad 进行编程、以便使用以太网将传感器数据发送到本地服务器?  

谢谢您;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、

    1.是的,这是可能的。  

    2.是的。 开箱即用演示可用于对代理服务器设置进行编程。  

    BR。

    Sepmg