This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5419A:无法安装 CCS V8

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/897302/ccs-msp430f5419a-cannot-install-ccs-v8

器件型号:MSP430F5419A

工具/软件:Code Composer Studio

我最初能够在我的新计算机上安装 CCS8。  在使用它几个月后、它停止了任何发生错误的编译。  我卸载了 CCS V8、但现在无法重新安装。  似乎阻止我使用它的同一件事现在也阻止我安装它。  该错误始终与从驱动器上的 TMP 或 TEMP 位置执行.bat 文件有关。  我已尝试更改 TMP 和 TEMP 的位置、问题出在目录。  最初的问题总是类似的  

CreateProcess (C:\project\RLB-41\Debug\make23012-1.bat、C:\project\RLB-41\Debug\make23012-1.bat、...) 失败。

CCS v8安装程序失败、并显示一个包含类似错误的消息框。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您能否提供失败安装尝试的所有安装日志?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4846.ccs_5F00_setup_5F00_8.3.0.00009_5F00_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3568.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。 您的系统上运行的内容似乎会干扰 CCS。 如果您运行了任何防病毒/安全软件、您是否可以暂时禁用它以查看它是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭防病毒软件未解决此问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的试用。 您能否尝试在无人值守模式下安装并查看其是否正常工作?

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/820478/3036130#3036130

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些说明适用于 Linux!  我有 Windows 10!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Windows 和 Linux 之间的指令类似。 唯一的区别是要运行的安装程序可执行文件的名称(在 Windows 上是一些 exe)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您能更具体一点吗?  有些 exe 是一个相当模糊的答案。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Chris Westervelt1]某些 exe 是一个相当模糊的答案。   [/报价]

    引用的 exe 是用于安装 CCS 的主 CCS 安装程序 exe 的名称。 例如、对于 CCS v8.3.0:

    >  ccs_setup_8.3.0.00009.exe --mode unattended --prefix <install location>

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,这在我启动它后很快就终止了!  没有错误或提示会终止!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Chris Westervelt1]OK,这将在我启动它后很快终止!  没有错误或提示会终止![/报价]

    这是预期行为。 命令将立即返回、而不会有其他反馈。 安装应在发动机罩下方安静地继续。

    检查指定的安装文件夹以查看安装是否成功。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不成功!  仅部分。  eclipse 文件夹中没有 exe,且缺少许多 exe。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供该尝试安装的任何安装日志。

    %TEMP%(bitrock * log)和 CCS/INSTALL_LOGS 文件夹中应该有日志。