This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:调试时遇到错误1180@0x0。

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/873112/ccs-when-debugging-encountering-the-error-1180-0x0

器件型号:EVMK2EX

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

    在 Windows OS 上调试名为 DDR3_EDMA_TEST 的工程时 、我遇到了如下错误:

    C66xx_0:连接到目标时出错:(错误-1180 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包8.3.0.00003)

    我曾多次尝试断电、然后上电、这是相同的。 如何解决此问题?

    Suafie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suafie、

    对于 Keystone II 器件而言、C66x 保持在复位状态的情况非常罕见、但这可能是由以下几个因素引起的:

    -引导模式错误。 这可能会导致问题、因为引导模式会影响连接能力。 尽管我认为这不适用于您的情况、但前提是您多次重新启动电路板-除非在此过程中无意中更改了跳线开关。 有关详细信息、请查看电路板文档。

    -写入闪存或其他非易失性存储器的代码错误。 在这种情况下、不良代码可能会将 C66x 内核锁定到不良状态或处于复位状态、从而阻止 JTAG 连接。 引导模式可能会通过简单地将引导模式切换至内置闪存或其他非易失性存储器(SD 卡)来解决此情况。   

    -通过外部方式和/或周围电路、电源不正确或整个器件完全保持在复位状态。 这意味着在器件周围进行硬件验证。 此外、如果您能够连接到 Cortex A15内核、那么仅 C66x 就会存在一个孤立的问题。   

    -其他问题(如器件安全或运行的嵌入式高级操作系统)在该系列器件中并不常见。  

    您能否检查小型 LCD 显示屏是否存在任何状态问题并与电路板文档进行比较? 这可能会提供有关可能发生的情况的其他线索。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔