This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM6437:使用 Code Composer Studio 对 DM6437 EVM 进行编程。

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/880974/ccs-tms320dm6437-programming-dm6437-evm-using-code-composer-studio

器件型号:TMS320DM6437

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

DM6437 EVM 是否支持 Code Composer Studio 对板进行编程? 如果支持、我应该使用哪个版本的 CCS? 在哪里可以找到使用 CCS 对 DM6437进行编程的示例程序或相关文档? (无 MATLAB)。

演示我将使用 MATLAB Simulink、我们将在其中使用块来创建应用。 但是、现在我想通过编写 CCS 程序来创建一些应用程序。 请帮助我解决此问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于基本 JTAG 调试的 Code Composer Studio 支持 DM6437。 代码开发可以使用最新版本完成、但更好的是、器件的较旧版本支持代码开发、尤其是在使用 DSP/BIOS 或旧 DVSDK 的情况下。  

    其他注意事项可在以下帖子中找到:  

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/136216 

    遗憾的是、我们的操作仅限于支持此器件。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔