This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:CCS 中的观察表达式视图不可见

Guru**** 2529150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/871952/ccs-msp432e401y-watch-expression-view-in-ccs-not-visible

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

出于某种原因、我无法在 CCS 中打开"Watch Expressions"视图。  

我正在为 MSP432、CCS 9.3.0.000012进行编译

如果我正在主动调试目标、我以前可以单击"Window -> Show View -> Expressions"、它将打开"Watch Expression"视图、在这里可以看到变量的实时值。  

现在、我单击它、不会发生任何情况。  

如果我转到"Window -> Show View -> Other -> Debug" 并查看选项列表、"Expressions"将呈灰色显示。  

有什么想法吗?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    我想知道您当前的工作区是否有一些干扰。 您能否尝试遵循 CCS 用户指南第9.4节和第8.7.3、9.7.4和9.7.5节中提到的故障排除技巧、网址为:  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index.html 

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rafael。

    从客户处更新:

    我设法找到了解决方法。 如果我只需转至 Window -> New Window、它就会创建一整套全新的窗口(然后关闭原始窗口)、并恢复功能。 这也清除了我不时看到的一些其他奇怪行为、因此可能有些数据结构已损坏、并创建了一个新窗口修复。  

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    这确实是一种奇怪的行为。 无论如何、感谢您提供客户的调查结果。  

    此致、

    拉斐尔