This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:我可以在 SBL 代码中使用 HSRAM 吗?

Guru**** 2590930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/880887/ccs-awr1642boost-can-i-use-hsram-in-sbl-code

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

 我只想使用 HSRAM (0X52080000~0X5208FFFF)、但当我在0x52087800处读取要使用的值时、我无法读取该值。当我使用 CCS 进行调试时、似乎是超时的。

 希望您能回答、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它取决于 MPU 设置、该设置可能会限制存储器访问。 在 SBL 中、将绕过 MPU 设置、这将导致此限制。

    /* MPU 由 SBL 配置。 绕过默认配置。 *
    socCfg.mpuCfg = SOC_MPUCfg_BYPASS_CONFIG;

    HSRAM 的 MPU 设置可在  SoC_xwr16xx_MSS.c 文件的 SOC_MPU_CONFIG 函数中使用、您需要将该函数复制到 SBL 的 SBL_mpuConfigDefault 函数才能访问 HSRAM。

    请进行相应检查和修改。  

    此致、

    Jitendra