This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2013:找不到硬件

Guru**** 2545000 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PW14, MSP-FET, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/872614/ccs-msp430f2013-could-not-find-hardware

器件型号:MSP430F2013
主题中讨论的其他器件:MSP-TS430PW14MSP-FETMSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

Code Composer 找不到 MSP-TS430PW14、如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    是否使用 MSP-FET 将 MSP-TS430PW14连接到您的 PC?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我单击"Detect my board"时、我得到了该错误

    误差

    {"msg":"COM5:无法连接到 FET 打开(35:无错误)。"、"名称":"COM5"、"类型":"错误"}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    我想您正在点击 Resource Explorer 中的"Detect my board"按钮:

    我在 Mac 上、但当我插入 MSP-FET 和连接的电路板时、我会遇到类似的错误。  我将提交一个 but 来跟踪它。

    该功能将最适合 LaunchPad。  对于 LaunchPad 以外的其他电路板、我只需浏览 Resource Explorer 中的内容。  检测板功能将筛选 Resource Explorer 中的内容、以匹配您使用的板。

     MSP-TS430PW14板是一个插座板、您可以在其中放置不同的器件。  如果您想将您正在使用的设备输入到设备过滤器中。  例如、如果您的插槽中有一个 G2553、则可以在滤波器中输入 MSP430G2553。

    这会将 Resource Explorer 中的内容筛选为与该器件相关的内容。  

    此致、

    John