This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS 9.3.0未在 MacOS 上找到 C2000ware 安装

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/880634/ccs-ccstudio-c2000ware-installation-on-macos-not-found-by-ccs-9-3-0

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我在运行 MacOS Mojave (10.14.6)的 Mac 上安装了 CCS 9.3.0。

我已尝试从 Resource Explorer 安装 C2000Ware 2.01.00、但此操作无提示失败(未安装任何文件)。

然后、我从 TI 网站下载了 Mac 安装程序并运行了该程序;这导致 C2000Ware 安装在/Applications/ti/C2000.下

此路径位于我的 CCS 产品搜索列表中。

但是、在 Preferences/Code Composer Studio/产品中、我看不到列出的 C2000Ware。

我甚至已将 C2000Ware 目录(/Applications/ti/c2000/C2000Ware_2_01_00_00)添加到产品搜索路径列表中。

此搜索路径列表包括:

 */Applications/ti

 */Applications/ti/c2000

 */Applications/ti/c2000/C2000Ware_2_01_00_00

我已尝试按"产品"窗格中的"刷新"按钮。 我已尝试重新启动 CCS 并重复该过程。

我可以做些什么来实现这项工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过使用终端将 C2000Ware 安装根目录下的"metadata/tirex"重命名为".metadata/.tirex"来修复此问题。

    但是、安装程序应该会使这些路径名称正确。