This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1243:使用级联 EVM 计算 CFAR 的问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/877774/ccs-awr1243-the-problem-about-cfar-calculation-as-using-cascade-evm

器件型号:AWR1243

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 团队:

我们在使用 AWR1243级联 EVM 进行 CFAR 计算时发现了一些问题。

在计算 CFAR 阈值时、我们不知道为什么在 for 循环中将距离指数增加2。

源代码的文件路径为"processor_sdk_radar_03_08_00_00\ti_components \Algorithms\mmwave_sdk_01_02_00_05\packages/ti\alg\mmwavelib src\detection\mmwavelib _cfarcaball_float.c"

我们所关注的代码如下所示。

请帮助我们找出此问题、您是否可以应用有关详细算法例程的任何文档。

非常感谢。

此致、

许倩仪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该算法加载2个浮点值(f2temp 是双浮点型)。 这就是指针索引 k 递增2的原因。

    请逐步浏览代码、以便更好地了解代码的工作原理

    毫米波 SDK 版本通常附带 mmwavelib

    C:\ti\mmwave_sdk_03_03_00_03\packages/ti\alg\mmwavelib src\detection\mmwavelib cfarcaall_float.c

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    感谢您的回复。

    我们还对沿多普勒轴的 CFAR 阈值计算感到困惑。

    为什么在计算 CFAR 阈值之前应转换多普勒指数?

    相关代码如下所示。

    源代码的文件路径为"processor_sdk_radar_03_08_00_00\vision_sdk\apps\src\rtos\radar\src\alg_plugins\alg_Fxns\radardsp级 联 ademimo\priv\radarDspCascadeMimoCFAR_priv.c"。

    请帮助我们澄清这个问题。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们不清楚问题是什么。

    您已突出显示的代码中

    I_PLOPLOPLOP= numDopplerBins -1–(I>>>1)    正在从被测单元访问右侧单元

    while

    I_PLOPLOP=(I>>>1)    正在从被测单元访问左侧单元

    谢谢你

    Cesar