This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-CC3135:通过 MSP432E401Y 编程器件和 SPI 连接

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135, CC3135, CC31XXEMUBOOST, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/891105/ccs-boostxl-cc3135-programming-device-and-spi-connection-with-msp432e401y

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件: CC3135CC31XXEMUBOOSTMSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

在回答这些问题之前、我是 Code Composer Studio、TI 产品和一般嵌入式编程的绝对初学者。

1.当我将 BOOSTXL-CC3135连接到笔记本电脑时、尽管模块上的 LED 亮起、Code Composer Studio 上的 Resource Explorer 主页仍无法检测到器件。 我是否绝对需要 CC31XXEMUBOOST 直接在 CC3135上进行开发、或者没有 CC31XXEMUBOOST、是否有方法可以这样做?

2.我目前正在尝试弄清楚如何将 CC3135 (从设备)和 MSP432E401Y LaunchPad MCU (主设备)与 Code Composer Studio 上的 SPI 相连。 我在 MSP432的 Resource Explorer 中找到了"SPI_MASTER_LEACY_POLLING"和"SPI_MASTER_LEACT_INTERRUPT"示例、但在 Resource Explorer 上或联机的任何其他位置都找不到 CC3135的任何 SPI 从站示例。 有人知道我在哪里可以找到 CC3135的 SPI 从器件示例代码吗?  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    CC3135器件仅是网络处理器。 BoosterPack 上没有应用 MCU 或调试器。 您必须将此 BoosterPack 与 MSP432等 MCU 配合使用才能运行应用。 CC31XXEMUBOOST 包含一个调试器、用于启用闪存 CC31xx BoosterPack。

    刷写所需服务包、用户文件和网络配置设置的最简单方法是使用 CC31xxEMUBOOST。 有一种方法可以在另一个 LaunchPad 上使用调试器进行刷写、但您需要使用跳线。

    CC3135需要 MCU 上的主机驱动程序层、该驱动程序层可通过 SPI 外设进行工作。 Wi-Fi 插件 已支持 MSP432E4。 请从适用于 CC3135的 SimpleLink Academy 开始: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHBlESkkFD5ButyeyFMytw__s6qGmnm__LATEST

    此致、

    Sarah