This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2512:MSP430:连接到目标时出错:器件未知

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/871159/ccs-msp430fr2512-msp430-error-connecting-to-the-target-unknown-device

器件型号:MSP430FR2512

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

每当我调试程序时、即使是一个简单的 LED 闪烁示例代码、我也遇到了2种错误、

- MSP430:初始化仿真器时出错:接口通信错误

- MSP430:连接到目标时出错:未知器件

-

如果导线松动、我尝试重新启动 CCS 并检查导线连接、但仍然相同。 有什么想法为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请描述一下您使用的硬件、尤其是到 MSP430的调试连接吗?

    您是否已检查 MSP430的电源电压? 它在指定的范围内。

    您是否已成功连接到目标?

    在闪烁 LED 代码示例中、您是否使用了 CCS 和 TI Resource Explorer 中的自动项目导入选项?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yan、

    您是否已成功连接到目标? 请告知我们状态。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    现在似乎没有问题、  

    感谢你的帮助。