This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我尝试将 EXP-MSP430F5529板连接到我的桌面、但无法与它通信。 每次它向我显示错误:在指定的 COM 端口上找不到 MSP-FET430UIF。 在我的器件管理器中、指定电路板位于 MSP 430应用 UART (COM3)上。 当我创建一个新项目时,我尝试将端口更改为 COM3,然后进行识别,但它告诉我:尝试初始化 USB FET 编号3,但只找到1个 USB FET。
我真的不知道问题是否出在 COM 端口、但我在笔记本电脑上使用了相同版本的 CCS、一切都正常。
我还检查了这个问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/148241?Help-MSP430-Error-initializing-emulator-Could-not-find-MSP-FET430UIF-on-specified-COM-port-Lots-of-Details- ,但在我错过了一些重要的东西之前,它无法帮助我进一步。
提前感谢您的帮助!
您好!
如果在您的笔记本电脑上可以正常工作、那么至少我们知道 EXP-MSP430F5529可以正常工作。
那么、让我们看看笔记本电脑和这台计算机之间的区别是什么、它们会给您带来麻烦。
两台机器都赢得10或其他?
您是将 EXP-MSP430F5529直接连接到计算机还是连接到 USB 集线器?
您是否可以在此计算机上尝试使用任何其他 Launchpad 来查看是否出现问题?
您好!
我尝试了这两种解决方案。 重新安装和使用云版本再次显示相同的错误消息(初始化仿真器时出错:未找到 USB FET)。
我还在 Mac 上尝试了 OSX 版本、但错误与 Windows 10桌面上的错误相同...
好的。 我已与我们在德国的开发工具团队联系、以了解他们是否可以就此问题提供任何指导。
这是工作桌面吗? 它可以锁定您的 USB 端口吗?
我有来自我们的开发工具团队的反馈:
关于以下问题、我们花了一些时间检查 E2E、我们怀疑这是客户问题背后的原因:
为了能够进一步分析此问题、您能否再次与客户核实、并要求他们从设备管理器向我们发送屏幕截图以及他们收到的错误消息?
我注意到的另一件事是,在第一个帖子中,客户提到收到此错误“无法在 指定的 COM 端口上找到 MSP-FET430UIF”。
EXP-MSP430F5529已经有一个板载 eZ-FET。 您能否询问客户是在 Launchpad 上使用 MSP-FET430UIF 还是 eZ-FET?
以下是我们的开发工具团队的一些其他意见:
请 安装 http://www.ti.com/tool/MSPDS?上提供的用于 USB 低级驱动程序的独立驱动程序安装程序
然后重试并报告您的发现。
您好!
感谢您的回答。
我尝试安装驱动程序、但问题仍然存在。 如另一篇文章中所述、如果我尝试在资源管理器中检测电路板、它仍然会显示该错误。
我在我的 Windows 10和 OS X Catalina 计算机上尝试过,两个计算机上都显示了该消息。 但是,如果我使用 Windows 10 with Parallels (虚拟机软件)和软件狗(不能正常工作),它实际上可以起作用。 安装 CCS9后、我只需下载最新的更新即可解决此问题。 因此我尝试在其他计算机上安装相同的更新、但没有成功。
我会向您发送指向产品的链接 :satechi.net/.../satechi-type-c-pass-through-usb-hub-with-usb-c-charging-port
我收到了我们的开发工具团队关于您问题的一些最后想法:
总结:
因此、我要假定的理论是、客户在 VM 仍在运行时尝试使用 CCS、或者 VM 不能完全退出、而留下了一个过程来限制串行端口。 通常情况下,虚拟机的工作方式是,您必须手动“连接”并将 USB 设备分离到虚拟机–至少这是 VirtualBox 的工作方式–不确定是不是 Parallels。 无论哪种方式、都有允许多个访问的设备(例如网络摄像头)、但调试器同时被多个进程访问显然是没有意义的。
此外、他所指的板(EXP-MSP430F5529)具有 eZ430仿真器、该仿真器仅在 Windows 中受支持–不支持 macOS 或 Linux。
除此之外,如果不深入了解客户的操作系统,则很难确定原因。 一般而言,我们在虚拟机上使用调试器时遇到了很多问题,因此一般而言,我们不鼓励客户将我们的工具与 VM 一起使用。
您好!
感谢您的回答。 因此、我想我可以忘记将我的板与 OSX 配合使用、WM 仍在工作、这对我来说是可以的。 是的、每次我将设备连接到打开了 Parallels 的 Mac 时、我可以选择设备需要连接到哪个操作系统(我的用例是 Windows)。
但我仍然无法在 Windows 10工作站上使用该板。 您是否需要有关我的系统的任何信息来帮助我?
此致。