This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:GUI Composer 浏览器扩展

Guru**** 2525490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/890889/ccs-gui-composer-browser-extension

工具/软件:Code Composer Studio

你好

GUI Composer 需要浏览器扩展来连接到目标板(在我的例子中为 MSP-TS430RHB)。  

由于公司限制、我的浏览器(Chrome 或 Firefox)拒绝安装此扩展名。

是否有办法使用 GUI Composer 的工作?

我可以想象、许多公司都有这种限制。 这使得该工具对于许多工程师来说无用。

感谢您提供的一些建议!

此致

Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominic、

    在云上运行 GUI Composer 应用程序需要 TI Cloud Agent 浏览器扩展。 如果没有它、您仍然可以创建 GUI 应用并导出以在 CCS 桌面上运行、但这不是最高效的过程。

    由于权限的原因,安装可能被拒绝,因为初始安装需要提升的权限。您是否可以请求 IT 部门执行初始安装或请求临时管理员权限进行安装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这一事实、几乎不可能获得安装浏览器扩展的权限、我认为无法使用您的 GUI 应用程序。

    它的在线版本是什么? 我认为像我这样的许多开发人员处于相同的情况。 在我的案例中、我已经决定使用 ST 微控制器、因为它们提供了 GUI 调试工具作为独立版本(在我的案例中、使用哪种微控制器制造商无关紧要)。 该程序根本不是最好的、但对于一些快速肮脏的解决方案和调试 ADC 测量、它是完美的。

    在项目的后期状态下、不可能有人再次更改控制器、开发工具也很重要。 因此、TI 或许值得开发一个独立版本、该版本易于用于调试和监控。

    无论如何、感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 目前、TI 已决定仅提供在线 GUI Composer 设计器。 不过,这可能会在稍后重新考虑,我们非常感谢你在这方面的想法和反馈。