主题中讨论的其他器件:AM1802
工具/软件:Code Composer Studio
我将 CCS9更新为最新版本(9.3)以及它希望带来的其他内容。
我尝试 了 https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/892389#mce_temp_url 中描述的端口解决方法 、但当我尝试时、我收到了以下消息:
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-293'(0xfffedb)。
标题为'C_ERR_XDS2XX_BAD_PORT'。
说明如下:
给定的 XDS2xx 端口号超出范围。
检查编号、如果正确、则按序列选择探头
数字。
[结束:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]
请注意、我的器件显示为
/dev/cu.usbmodem1417201
因此、我按照 建议使用0x1417201 (也尝试了不带0x 的1417201)作为端口号。
我还尝试使用"按串行方式"寻址、但我的 XDS 上的标签上说"X2B_..." 当我将其输入到串行字段时、它抱怨串行必须以"s200-"开头、后跟12个十六进制数字。 我的序列号根本不像这样。