This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:gmake:target 'all'not made because of errors。

Guru**** 2528220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/896076/ccs-tms570ls1224-gmake-target-all-not-remade-because-of-errors

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

有人能帮我解决这个错误吗

我安装了 CCS v9.0.0  

在尝试构建项目时、我收到此错误  

****为项目 MSP 构建配置调试****

"C:\\ti\\ccs900\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O

subdir_rules.mk:9:目标'blink.obj '的配方失败
'C:\Users\R'无法识别为内部或外部命令、
批处理程序或文件可操作。
系统无法找到指定的路径。
gmake:***[blink.obj]错误1
gmake:目标'all'不会由于错误而重做。

****构建完成**** 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 类似错误检查此主题、该错误解释了错误的可能原因和解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 Windows 用户名是 R&D  

    所有字符均为 ASCII 字符

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     众所周知、&符号也会导致基于 Eclipse 的 CCS 工程出现问题。 请在默认用户名路径之外的其他位置选择工作区目录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了工作区、但仍然有相同的错误

    ****为项目构建配置调试,内容**"C
    
    :\\ti\\ccs900\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8所有-O
    
    SOURCE /subdir_rules.mk:9:目标'source/dabort.obj '的配方失败
    'C:\Users\R'不能被识别为内部
    或外部批处理命令,也不可操作。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[source/dabort.obj]错误1
    source/subdir_rules.mk:16:目标'source/errata_SSWF021_45.obj'的配方失败
    'C:\Users\R'不能识别为内部或外部命令、
    可操作程序或批处理文件。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[SOURCE /errata_SSWF021_45.obj]错误1
    source/subdir_rules.mk:16:目标'source/ESM.obj'的配方失败
    'C:\Users\R'不能被识别为内部或外部命令、
    可操作程序或批处理文件。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[source/ESM.obj]错误1
    source/subdir_rules.mk:16:目标'source/Gio.obj'的配方失败
    'C:\Users\R'不能被识别为内部或外部命令、
    可操作程序或批处理文件。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[source/Gio.obj]错误1
    source/subdir_rules.mk:16:目标'source/notification.obj'的配方失败
    'C:\Users\R'不能被识别为内部或外部命令、
    可操作程序或批处理文件。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[source/notification.obj]错误1
    source/subdir_rules.mk:16:目标'source/pinmux.obj'的配方失败
    'C:\Users\R'不能被识别为内部或外部命令、
    可操作程序或批处理文件。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[source/pinmux.obj]错误1
    source/subdir_rules.mk:9:目标'source/sys_core.obj'的配方失败
    'C:\Users\R'不能被识别为内部或外部命令、
    可操作程序或批处理文件。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[source/sys_core.obj]错误1
    source/subdir_rulations.mk:16:目标'source/sys_dma.obj 的配方失败
    'C:\Users\R'不能被识别为内部或外部命令、
    可操作程序或批处理文件。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[source/sys_dma.obj]错误1
    source/subdir_rules.mk:9:目标'source/sys_intvecs.obj'的配方失败
    'C:\Users\R'不能被识别为内部或外部命令、
    可操作程序或批处理文件。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[source/sys_intvecs.obj]错误1
    source/subdir_rules.mk:16:目标'source/sys_main.obj'的配方失败
    'C:\Users\R'不能被识别为内部或外部命令、
    可操作程序或批处理文件。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[source/sys_main.obj]错误1
    source/subdir_rules.mk:9:目标'source/sys_mpu.obj'的配方失败
    'C:\Users\R'不能被识别为内部或外部命令、
    可操作程序或批处理文件。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[source/sys_mpu.obj]错误1
    "C:\Users\R"不能识别为内部或外部命令、
    可操作程序或批处理文件。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[source/sys_pcr.obj]错误1
    source/subdir_rules.mk:16:目标'source/sys_pcr.obj'的配方失败
    的 source/subdir_rules.mk:16:目标'source/sys_mantome.obj'的配方失败
    'C:\Users\R'无法识别为内部或外部命令、
    批处理程序或文件。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[source/sys_phantome.obj]错误1
    source/subdir_rulations.mk:16:目标'source/sys_pMM.obj'的配方失败
    'C:\Users\R'不能被识别为内部或外部命令、
    可操作程序或批处理文件。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[source/sys_PMM.obj]错误1
    source/subdir_rules.mk:9:目标'source/sys_PMU.obj'的配方失败
    'C:\Users\R'不能被识别为内部或外部命令、
    可操作程序或批处理文件。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[source/sys_PMU.obj]错误1
    source/subdir_rules.mk:16:目标'source/sys_selftest.obj'的配方失败
    'C:\Users\R'不能被识别为内部或外部命令、
    可操作程序或批处理文件。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[source/sys_selftest.obj]错误1
    source/subdir_rules.mk:16:目标'source/sys_startup.obj'的配方失败
    'C:\Users\R'不能被识别为内部或外部命令、
    可操作程序或批处理文件。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[source/sys_startup.obj]错误1
    source/subdir_rules.mk:16:目标'source/sys_vim.obj'的配方失败
    'C:\Users\R'不能被识别为内部或外部命令、
    可操作程序或批处理文件。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[source/sys_vim.obj]错误1
    source/subdir_rules.mk:16:目标'source/system.obj'的配方失败
    'C:\Users\R'不能被识别为内部或外部命令、
    可操作程序或批处理文件。
    系统无法找到指定的路径。
    gmake:***[source/system.obj]错误1
    gmake:目标'all'不会由于错误而重制。
    
    ****构建完成**** 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理想情况下、您希望避免在所有路径中出现空格和特殊字符、例如"&"-(即)工作区和工程路径、临时环境变量路径以及安装 CCS 和编译器工具的路径。 您的环境是否如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将帐户名称更改为 Admin

    并更改了工作区目录

    但仍然具有相同的上述误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的工作区目录是什么?您将 CCS 安装到哪个目录?

    是否可以将完整的编译日志保存到文本文件(如本页所述)并附加到此处?
    或者、如果您可以压缩整个项目文件夹并将其附加到此处供我们查看、则效果会更好。