This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOST5545ULP:CCSv6与 Windows 10版本兼容

Guru**** 2904820 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOST5545ULP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/877872/ccs-boost5545ulp-ccsv6-compatibility-with-windows-10-version

器件型号:BOOST5545ULP

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在为工程学生创建一个有关 DSP 的实验。 您能否确认 BOOST5545ULP 在 Windows 10计算机上运行正常(使用 CCS v6)?

谢谢、



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCSv6.1.3及更高版本正式支持 Windows 10:

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/System_Requirements#Operating_System_Requirements_3

    请注意、CCSV6已经过时、对它的支持已被大幅削弱。 如果可能、我建议使用更最新的 CCS 版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    DSP 评估板 BOOST5545ULP 与 Windows 10机器的兼容性如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Maxime Morenas"]以及 DSP 评估板 BOOST5545ULP 与 Windows 10计算机的兼容性如何?[/quot]

    我预计不会出现问题。 根据用户指南的附录 B.1、该电路板具有板载 XDS100v2调试探针。 Windows 10同时支持 C5545和 XDS100v2。 我没有这种确切的板、但我能够使用板载 XDS100v2调试探针在 Windows 10-64 PC 上通过 CCSv9.3.0成功连接到 C5535板。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki。