This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6726B:CCS7 TMS320C6726二进制文件大小问题

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/872402/ccs-tms320c6726b-ccs7-tms320c6726-binary-file-size-issue

器件型号:TMS320C6726B

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在尝试使用 CCS 7编译器版本7.3.23为 TMS320C6726创建二进制(.bin)文件。

我已经向位于日本的 TI 客户中心提出了问题。

答案是:

"${CCS_INSTALL_ROOT}/ utils / tiobj2bin / tiobj2bin ${BuildArtiftFileName}${BuildArtifactFileBaseName}.bin ${CG_TOOL_ROOT}/ bin / ofd6x ${CG_TOOL_ROOT}/ bin / hexutil6x ${CCS_INSTALL_ROOT}"

我了解到、可以通过在 Properties (属性)对话框中将上述命令设置为"Build - Steps (构建-步骤)选项卡- Post - Build Steps (发布-构建步骤)"来创建二进制文件。

已确认通过设置命令并执行编译创建了二进制(.bin)文件、但 bin 文件的大小为1.8 GB。

此后、在日本 TI 客户中心(TIS-JP)的指导下、我将在此向您提出一个问题。

我们认识到、二进制文件是从.out 文件创建的、并且由于目标.out 文件为1.1MB、因此我们不希望 FlashROM 的图像数据超过2MB。

*根据 TIS-JP 的回答、构建选项存在问题。

请告诉我在此设置中是否有任何要点或错误需要确认。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关二进制文件的一般背景信息、请参阅 此论坛主题。  请注意有关孔只能用0填充的零件。  在本例中、初始化段之间的存储器中可能有一个大漏洞。

    要查看其他人用于解决这些问题的解决方案、请参阅 此论坛主题和此论坛主题

    谢谢、此致、

    乔治