This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:GUI Composer:脱机独立应用

Guru**** 2198540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/871756/ccs-tms320f28335-gui-composer-standalone-app-offline

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经使用 GUI Composer 云工具创建了一个 GUI。

现在,我想知道,当在 PC 中作为独立应用程序导出时,是否有办法使该应用程序脱机运行?

最终目标计算机没有授权互联网连接。

感谢您的回答、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Guillaume CHIOCCIOLI"]现在,我想知道,当在 PC 中作为独立应用程序导出时,是否有办法使该应用程序脱机运行?

    此处链接中的 GUI Composer 教程包含一个有关如何将 GUI 导出到独立应用的部分。  
    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ACuj7Q0odqsz7xV.GhI98w__FUz-xrs__LATEST

    这是 特定部分的直接链接。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我已经完成了所描述的工作、并且能够通过 CSS 和离线运行应用程序。

    现在、我已经安装了 GUI Composer Runtime、当我运行独立应用时、我需要连接到互联网。 如果连接不存在、我无法启动应用程序...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是出现的第一个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要向您的 GUI Composer 项目提供目标配置文件 CCXML、这样它就不必尝试从云端获取该文件。

    为此、请使用 CCS Desktop 为您的目标板创建目标配置文件。 然后配置您的 GC 项目以使用.ccxml 文件、如下所述:  
    https://dev.ti.com/gc/designer/help/GC_UserGuide_v2/targetprog.html#configuration-for-xds-communication

    然后再次重新导出该应用程序并进行尝试。

    如果这不能解决问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 CCS Desktop 创建了 CCXML 文件。

    现在,当我尝试上传文件时,根据您提供的链接 https://dev.ti.com/gc/designer/help/GC_UserGuide_v2/targetprog.html#configuration-for-xds-communication 上的说明 ,我无法遵循当前的说明:

    下面是我通过 GUI Composer 访问的内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要从上一屏幕上传文件。

      

    单击 Upload 并上载 target_config.ccxml 文件。

    然后将可执行文件字段设置回.out 文件。

    单击确定以保存项目属性。

    然后导出应用程序并重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 很不错!