This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CCS/CC3220SF:使用 SysConfig、Resource Explorer 或 ROV 会导致 CCS Linux 在移动鼠标时快速闪烁

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/879967/faq-ccs-cc3220sf-using-sysconfig-resource-explorer-or-rov-causes-ccs-linux-to-flicker-rapidly-when-moving-the-mouse

器件型号:CC3220SF
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

在 Ubuntu 19.10上、在 SysConfig 编辑器中工作几分钟后、所有文本、窗口、菜单等... 每次移动鼠标时、都会开始闪烁并消失。 即使我关闭 SysConfig、仍然会出现奇怪的行为。 在这种情况下、它根本不可用。 它会一直发生。 我必须重新启动整个 CCS 才能继续开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrea、

    我相信您正遇到以下已知问题:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-9563

    标题仅提到 ROV 和 Rex、但 SysConfig GUI 构建在同一框架基础上、因此可能会受到相同问题的影响。

    请尝试链接中提到的解决方法。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki"]请尝试链接中提到的变通办法。

    权变措施文本被截断。 请参阅以下全文:

    打开终端并键入:

    >导出 SWT_GTK3=0

    然后(在终端中)浏览至 /ccs/eclipse 并运行./CCStudio