This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP432P401R Launchpad -最新的 CCS 版本无法使用此功能

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/880037/ccs-msp432p401r-msp432p401r-launchpad---latest-ccs-versions-are-not-working-with-this

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有 一个 MSP432P401R Launchpad。

首先、我已经为 MSP432安装了 CCS v9.4 (最新版本)和 SDK。 但是、使用最新的 CCS 版本(如版本8和9)、即使器件管理器可以找到器件存在、我也无法对电路板进行编程。

但同一器件在版本7中工作正常、我可以刷写任何示例代码。 基本上、CCS 版本8和9以及 MSP432 SDK 不同步、不支持任何功能。

我正在尝试找出是什么使这种奇怪的行为发生、我为 确定问题而进行了大量的努力。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Tajpeer H"]但是使用最新的 CCS 版本(如版本8和9),即使设备管理器可以找到器件存在,我也无法对电路板进行编程。

    您的具体意思是什么? 您在构建代码时遇到问题、或者您在连接到电路板的能力方面遇到问题吗?  

    如果是后一种情况、请在下面的调试 JTAG 页面中搜索错误消息。 此外、该页面还包含调试  JTAG 连接问题的策略部分、可帮助您了解此问题的最根本。   

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html 

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔