This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCSv9更新失败

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/879490/ccs-ccsv9-update-fails

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

更新总是失败。 事实上、在 Fedora Linux 上没有一次尝试_不_失败、而是一次尝试。 自从我第一次使用它以来、它总是失败很多年。 你们能在我的生活中解决这个问题吗?我要求的太多了? 现在它是:

===剪切===

收集要安装的项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
找不到工件: software-dl.ti.com/.../com.ti.cgt.c2000.18.linux_root_18.12.5。
software-dl.ti.com/.../com.ti.cgt.c2000.18.linux_root_18.12.5
未找到包含以下内容的存储库:binary、org.eclipse.platform.ide.executable.gtk.linux.x86_64,4.8.0.I20180611-0500

===剪切===

包含数千个 Java 软件包的整个 Eclipse 都是可怕的怪物、非常大且缓慢、有大量不必要的垃圾、不需要跳跃便无法更新...

这次应该执行什么 entreChat 来更新它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergey、

    对于您在 CCS 中的糟糕体验、我深表歉意。  

    是否已安装具有 sudo (或同等产品)的 CCS? 我看到在安装 CCS 时具有超级用户权限的情况下报告了类似的此类消息。

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/635957/2369212#2369212

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/572521/2190144#2190144

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 root 帐户之外,您不能从任何地方安装它--它安装在/opt 下,只有 root 用户可以在那里写入。 你可能会以用户身份安装它,但这是完全错误的--我不知道它会在哪里(可能在你的主目录下),但这肯定意味着其他人都不能使用它。

    系统中的所有软件包都应安装在常规系统位置,并且需要 root 特权。

    也不常见的是,将 homes 安装为 no-exec,因此无法从 home 目录执行任何代码。

    您的怪兽已经破碎。 例如、Microchip MPLabX 就不会发生这种情况。 或 Altera (现为 Intel)环境。

    尝试以 root 身份更新它失败、只显示另一条奇怪的消息:

    ===剪切===

    "计算大小"期间发生内部错误。
    配置文件 epp.package.cpp 不是最新的。 预期时间戳1581461118533、但为1559586958502。

    ===剪切===

    整个 Weirdo 完全拧紧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Sergey Kubushyn"]我不知道它会在哪里(可能在您的主目录下),但这肯定意味着其他人都不能使用它。

    是的、这是它所在的位置(默认情况下)、也是许多用户从中运行它的位置。

    请参阅以下文档以配置 CCS。 它是为 CCSv8编写的、但也适用于 v9

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/application_notes/appnote-configuring_ccs_for_multiuser.html#procedure

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我从来没有见过更坏的

    伙计们,你们那里有谁了解 Unix 吗? 该过程是_evill_lame;在 Unix 中、人们应该永远不会这样做。

    用户应该不能使_系统_目录可由除 root 之外的任何人写入。 通过使用该程序,您可以从 Unix 创建一个“室内”,而不仅仅是“室内”,而是“室内”非常糟糕和破损。

    您能否聘请至少具备基本 Unix 知识的人、以便他能够以某种方式修复这个怪物? 到目前为止,它已经被打破了,成千上万的 Java 水滴使它几乎不可能适应 Unix,但它可能值得一试...

    礼貌地说、我不希望 TI 会做一些糟糕的事情:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉您的体验不好。 我们将以您的反馈为核心、并期待未来有所改善。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    呃... 即使所有这些重新设计和以用户身份安装到主目录,它也是完全完全完全完全损坏的。

    刚刚删除了与旧安装相关的所有内容(从旧安装运行卸载命令、然后删除了在多个位置留下的所有垃圾、)作为用户下载并安装了9.3.0、启动了该安装、找到了新的更新、但仍然无法更新:

    ===剪切===

    收集要安装的项目时出错
    会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
    未找到包含 org.eclipse.update.feature、com.ti.ccstudio.automotive.devicesupport,1.1.6的存储库
    未找到包含以下内容的存储库:binary、com.ti.ccstudio.automotive.devicesupport_root,1.1.6
    找不到工件: software-dl.ti.com/.../com.ti.cgt.msp430.18.linux_root_18.12.5。
    software-dl.ti.com/.../com.ti.cgt.msp430.18.linux_root_18.12.5

    ===剪切===

    我喜欢 TI 器件、但你们的软件完全完全没有希望、因此我可能会开始离开任何 TI、并告诉我们的9、000名员工、跨国公司、数十亿公司将从任何 TI 公司中走出去。 遗憾的是、很多年来、你们都无法制作合适的工具。 这种垃圾是完全不可用的、如果没有支持这些垃圾的软件、我花费很多时间的所有昂贵调试/仿真/任何硬件都是无用的。

    学习到的课程、将开始切换到其他内容。 很难用其他东西替代您的非常好的 DSP、但这是值得努力的。

    这是没有希望的。 我从未见过怪兽没有失败的一个案例。 它发生了100%的故障、我最终被反馈给它。