This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2633:msp430fr2633

Guru**** 2929630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/870173/ccs-msp430fr2633-msp430fr2633

器件型号:MSP430FR2633

工具/软件:Code Composer Studio

IF (帧类型= 12 && RXByteCtr = RX_Length)

FRAM_WRITE_PTR =(unsigned int *) FRAM_LOWER_UPPER 超时;
SYSCFG0 = FRWPPW | PFWP;
M_C_Length = Rx_Length - 16;

对于(RXByteCtr = 17;RXByteCtr < RX_Length;RXByteCtr +)

*FRAM_WRITE_PTR++= Xbe_Rx_Data[RXByteCtrl];

SYSCFG0 = FRWPPW | PFWP | DFWP;

lower1 = Xbe_Rx_Data[17]<< 8;
lower1 = lower1 | Xbe_Rx_Data[18];

lower2 = Xbe_Rx_Data[19]<< 8;
lower2 = lower2 | Xbe_Rx_Data[20];

upper1 = Xbe_Rx_Data[21]<< 8;
upper1 = upper1 | Xbe_Rx_Data[22];

upper2 = Xbe_Rx_Data[23]<< 8;
upper2 = upper2 | Xbe_Rx_Data[24];

超时= Xbe_Rx_Data[25]<< 8;
超时=超时| Xbe_Rx_Data[26];

limits_Write_Bit = 1;
limits_Type_Loop = 1;
XBee_Frame_prepare (3);
UCA0IE |= UCTXIE;//启用 USCI_A0 TX 中断
_bis_SR_register (GIE);//全局中断使能
FRAME_Stop = 1;

在上面的代码中 、我受到了警告  

upper2 = upper2 | Xbe_Rx_Data[24];

超时= Xbe_Rx_Data[25]<< 8;
超时=超时| Xbe_Rx_Data[26];   

此行和我的代码将无法正常工作、请帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gajanan、您好、

    我复制了一部分代码并将其编译-无错误或警告。

    您看到了什么具体的警告消息?  您使用的是什么 IDE 或编译器? CCS、IAR、GNU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gajanan、您好、

    几天以来,我一直没有听到您的声音,因此我假设您能够推进您的项目。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。