This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00484:尝试编译固件时出错

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00484
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/879793/ccs-tida-00484-error-trying-to-compile-the-firmware

器件型号:TIDA-00484

工具/软件:Code Composer Studio

我下载了 TIDA-00484中所述演示板的固件。

固件可以使用 CCS 重新编译、但在尝试这样做时、我收到一条消息、指出工程针对的器 件(-Cortex M.1310F128_rev1不在已重新编译的器件列表中。

在第一个 CCS (9.3版)安装中、我选择所有器件。 在第二次尝试中、我想选择器件、实际上、列表中没有这个器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉尔斯、

    您能否尝试以下操作。

    在项目属性中、在此处将器件更改为 CC1310F128:

    然后单击同一对话框中的 Products 选项卡、并将底部附近的平台更改为 ti.platforms.simplelink:CC1310F128

    完成此操作后、我最终会在项目的 targetConfigs 文件夹中找到目标配置文件。  原来的一个名为 CC1310F128_REV1、另一个名为 CC1310F128.ccxml。  我会删除_REV1文件。

    请注意、此项目需要安装 CC13x0 SDK。  具体来说、它引用了2.14.3.28版本。  可能可以使用较新的版本、但我需要将其推迟到 SimpleLink 团队回答。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    绝大多数 TI 设计在很大程度上依赖于概念设计时可用的工具、因此、存在更现代版本的 CCS 中的多个组件甚至器件之间的断开连接。 此外、有时 CCS 无法可靠地解析不受支持的器件变体的所有设置、需要重新创建新项目或破解现有项目。   

    首先、您需要确保预先安装了其依赖项并将其添加到 CCS 中:此项目需要 TI-RTOS Simplelink 版本2.14.03.28 ( 可从此处下载)、 XDC 3.31.1.33 (可从 此处下载)、并且它最初是使用 TI 编译器版本5.2.5构建的(请在 此处查看安装说明)。  

    安装编译器后、关闭 CCS、然后安装 TI-RTOS。 重新打开 CCS 时、系统将提示您添加新发现的产品(TI-RTOS)。

    特别是对于该项目、不受支持的设备需要一些黑客攻击。 如果您已经在 CCS 中导入了该项目、请右键单击该项目并选择"Close Project"。 然后、转到其目录、找到文件.cproject 并在文本编辑器上打开它。 搜索字符串_REV1并清除所有出现的情况(_REV1指的是预发布 CC1310F128器件)。 保存并关闭文件。  

    返回 CCS、右键点击工程并选择"Open Project"。 器件应有效。 现在、应安装依赖项、工程应正常编译。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔