This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D 所需的复位方法或程序

Guru**** 2535650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/871893/ccs-launchxl-f28379d-required-reset-method-or-program-for-my-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我将 LCD 1602 I2C 通信用于显示。 我在 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/738946?CCS-TMS320F28379D-I2c-communicate-with-a-LCD-display-PCF8574-上提到 了程序、并将所有程序存储在 LCD.h 文件中。 我在 main_file.c 文件中初始化所需的参数。 我正在执行独立引导模式。 当我将 USB 电缆连接到计算机时、LCD 1602不会显示任何内容、但当我按下 F28379D 的复位按钮时、LCD 工作正常。

是否有任何方法或程序可以在 F28379D 上电时仅自动复位一次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay Kolekar、

    您的引导模式引脚状态设置为什么?

    您可以在器件 TRM"器件引导流程图"的第4.8节中看到引导流程图:

    https://www.ti.com/lit/spruhm8

    最棒的

    Kevin