This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:如何使用 controlCARD TMS320F28379D 运行 SFRA GUI

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, SFRA, TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/872013/ccs-tms320f28379d-how-to-run-sfra-gui-with-controlcard-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: SFRATIDA-01606

工具/软件:Code Composer Studio

您好!


我正在使用 controlCARD tms320f28379d 来调试 TIDA-06106例程。 由于各种原因、我的直流总线电压 VCD 低于100V。

因此、负载后存在波形失真问题。 尽管我尝试修改 KP 参数、但失真并未得到显著改善。

因此、我想通过 SFRA GUI 获取电路板的环路参数、但我无法连接到 SFRA。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队尚不支持 TIDA-01606软件。

    我们将在2月中旬更新 MSS 版本、届时将能够更好地支持这些问题。  

    我可以提供的唯一调试帮助是确保 SCI RX 和 TX、UART 开关打开(A:SW1)、即指向朝上。