This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMS320C33、CCS 从 Windows XP 升级到 Windows 10

Guru**** 2551610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/878827/ccs-tms320c33-ccs-upgrade-from-windows-xp-to-windows-10

工具/软件:Code Composer Studio

您好!


大家好!!


我们在 Code Composer Studio 上有一个问题、详情如下


目前、我们将 TMS320C33 器件与 Windows XP 环境搭配使用、并附带以下 IDE 和编译器。

编译器:TMS320C33 Code Composer v4.10

IDE Code Composer Studio:Code Composer C3x/C4x v4.10.xx


仿真器:SIGNUM Emulator/JTAGjet-VC33


我们希望将 Windows 环境升级到 Windows 10、请求您建议在 Windows 10环境中使用 Code Composer 编译器和 IDE、并建议使用仿真器满足相同的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于 C3X/4x 的 Code Composer v4.10非常旧。  Windows 10不支持此产品。  您可以尝试在 Windows 10上运行32位 Windows XP VM。  我将在该环境中继续使用 Signum JTAGjet-VC33。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您对查询的快速回复和支持。

    我们将尝试在 Windows 10上运行32位 Windows XP VM。

    与此同时、我们需要知道是否有任何最新版本的 CCS、它在 Windows 10环境中可以在哪里支持 TMS320C33?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Code Composer v4.1是支持 VC33的最后一个版本。  这是在19年前发布的。  Code Composer v4.1在 Windows 10甚至 Windows 7之前很久就已发布、在这些环境中不受支持。

    此致、

    John