请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 工具/软件:Code Composer Studio
Sirs、
很抱歉、我问过 CCS 和 Windows 的旧版本。
我的客户使用了几台 PC (Windows7 pro 和 CCS v5.5.0.00077)。
从本周2月10日起、PC 开始显示相同的错误、但无法构建、
错误消息位于日语中。 我的译文是:"gmake:*** Access Denied (拒绝访问)"。
那么、我能否问 TI 是否知道会影响编译错误的任何更改?
他们更愿意使用相同的环境。
P.S.
我们知道他们的 Windows7和 CCSv550已经过时。
我们知道、稍后 CCS 可以安装 CCSv550等效 CGTool。