This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:gmake:***访问被拒绝。 (Windows7、CCSv550)

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/879764/ccs-tms320f28069-gmake-access-is-denied-windows7-ccsv550

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

Sirs、

很抱歉、我问过 CCS 和 Windows 的旧版本。

我的客户使用了几台 PC (Windows7 pro 和 CCS v5.5.0.00077)。

从本周2月10日起、PC 开始显示相同的错误、但无法构建、

错误消息位于日语中。 我的译文是:"gmake:*** Access Denied (拒绝访问)"。

 

那么、我能否问 TI 是否知道会影响编译错误的任何更改?

 

他们更愿意使用相同的环境。

P.S.

我们知道他们的 Windows7和 CCSv550已经过时。

我们知道、稍后 CCS 可以安装 CCSv550等效 CGTool。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南布-圣

    该错误的最常见原因是防病毒/安全软件阻止了访问。 客户的 PC 可能已经升级了防病毒软件。 您能否询问客户是否可以暂时禁用防病毒/安全软件、并查看这是否有帮助?

    谢谢你

    Ki