This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:如何判断 CCS 中是否安装了 TIREX 软件包?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/888249/ccs-ccstudio-how-to-tell-whether-a-tirex-package-is-installed-in-ccs

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

如何判断 CCS 中是否安装了 TIREX 软件包?  

软件包管理器不提供区分已安装的软件包和未安装的软件包的线索。

到目前为止、解决方案需要检查知识菜单中是否有"安装"或"卸载"选项。

  

我正在使用:

  • TI Resource Explorer 版本:4.1.2+202001291209
  • Code Composer Studio 版本:9.3.0.00012

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、

    您可以从 Resource Explorer 中的软件树中确定安装了哪些软件包。  如果有复选标记、则会在本地安装。  如果复选标记为绿色,则安装软件包和任何可选项目。  如果为灰色、则未安装可选项目(如 simplelink academy)。

    如果有*、则表示您安装了该版本、但有更新版本可用。

    软件包管理器主要用于控制 Resource Explorer 中显示的内容。  

    您可以:

    • 隐藏软件包
    • 添加多个版本的软件包(无论是否安装)
    • 更改显示的版本
    • (笑声)

    您也可以从树中的上下文菜单中执行大部分操作、但软件包管理器只是一种更快的方法。

    在 Resource Explorer 中、我没有发现任何内容会向您显示本地安装的所有软件包的所有版本。  我认为这可能是您正在寻找的内容。  最好的一点是 CCS 中的产品列表:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的所有详细信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、

    只是想让您知道、在 CCSv10中、Resource Explorer 中的软件包管理器现在具有一些其他详细信息:

    此致、

    John