This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1843BOOST:导入开箱即用的 CCS 演示项目

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST, CODECOMPOSER, IWR1843, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/890927/ccs-iwr1843boost-import-out-of-the-box-ccs-demo-project

器件型号:IWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: CODECOMPOSERIWR1843MMWAVE-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将从 IWR1843BOOST 板开始。 Web 应用程序对于测试非常有用。

我想在 CodeComposer Studio 中导入 CCS (DSS 和 MSS)工程、但在工程文件夹中只有".project"和".projectspect"文件。

是否有可能获得此项目的全部来源? 或通过 USB com 发送的数据帧的定义。 端口?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    开箱即用演示的源代码全部包含在 MMWAVE-SDK 中。 对于 IWR1843、它们位于:C:\ti\mmwave_sdk_03_03_00_03\packages/ti\demo\xwr18xx\mmw

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    AG